This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689527/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

在300W PF 电路的原理图中、原理图仅显示了升压转换器中使用的两个开关 MOSFET。 但在1.2KW 原理图中、PR779显示了用于升压的4个 MOSFET (Q3、Q4、Q5、Q6)。 我怀疑为什么在这里使用这两个额外的 MOSFET? 是否要提高 PFC 电路的额定功率? 如果是、那么在使用 UCC28070 IC 时、如何计算实现额定功率所需的 MOSFET?

 此外、1.2KW PFC 使用什么开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana Desai、
    假设 PR779参考设计使用2个并联 FET 来处理1.2kW 应用相关的额外功率、您的假设是正确的。
    如果您使用 UCC28070的 Excel 计算器工具、您将能够检查 FET 的 rms 和峰值电流。
    借助此信息和 RDS (on)、您可以计算 FET 中的功率耗散。
    很明显、可以通过并联 FET 来降低 RDS (on)。
    如果应用需要、可以并联多达3个 FET。

    本参考设计的开关频率设置为约175kHz
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John