This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23625:LMR23625的最短关断时间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688912/webench-tools-lmr23625-the-minimum-off-time-of-lmr23625

器件型号:LMR23625

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 Webench 仿真了 LMR23625。
条件为 Vin=6.3~26.4、Vout=5V 和 Iout=2A、我无法进行仿真、因为超出了最短关断时间。
但是、作为我在数据表中读取图7的日志、我认为我可以在这种情况下使用该器件。
请告诉我此问题的原因吗?


此致、

横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    对于给定的输入输出条件 VinMin = 6.3V、VinMax = 26.4V、Vout = 5且 Iout = 5A、器件的最短关断时间大约为30ns、小于数据表中指定的最短关断时间(100ns)。
    但是、您可以在 Vinmin = 7.1V 且其他输入/输出条件保持不变的情况下创建设计。
    如果您有任何需要、请告诉我。

    谢谢、此致、
    阿图尔