This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251 ENx 引脚行为、例如方波

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688540/tps65251-tps65251-enx-pin-behavior-such-as-square-wave

器件型号:TPS65251

大家好、  

 当输入电压为4.4V 至4.8V 时、EN1和 EN2引脚具有方波、例如已连接的照片。

我在 TPS65251规格中找不到功能描述。 您能告诉我发生这种情况的原因吗?

发生了什么趋势/规格? 当 PMIC 检测到它时 、ENx 有什么作用?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    如何连接 EN1/2引脚? 悬空或外部输入信号?
    2.如果您不改变 Vin 电压、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵您好、

    EN1和 EN2悬空、Vin 发生变化。 我认为 VIN 是交叉 UVLO、会发生这种行为。
    但它并未在数据表中列出。

    此致、
    M.Iwasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我已在 EVM 上进行检查、VIN UVLO 不会下拉 ENx 引脚。
    请仔细检查 EN1/2连接、我怀疑它们被外部电路拉低。

    如果您将 VIN 电压增加到6V、会发生什么情况?