This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61030:异常行为

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686277/webench-tools-tps61030-weird-behaviour

器件型号:TPS61030

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS61030和2的仿真原理图生成过程非常奇怪。 当我使用初始值运行电容器时、电容器未连接、仿真完全错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您报告的问题的图片? 我们将尝试重现此问题并尝试解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    请参见以下三张图片:

    1) 1)设置

    2) 2)自动生成的原理图断开了输出电容

    3) 3)连接电容器并进行仿真。

    我始终具有该值、即使是标准设置值也是如此。

    输出电流和电压为/2与我需要的电压间的关系。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    输出电容器损坏的问题现已解决、但您将在下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。

    对于 Vinmin:2、Vinmax:3.2、Vout:5、Iout:0.5的情况、电流限制已达到。 由于启动期间的电流限制较低、器件最初无法以满负载启动。 供参考下图、了解有关电流限制的更多信息。

    我们有一个称为2步启动的替代测试台、在该测试台中、最初会拉低负载、直到 Vout 稳定。

    下面是供您参考的快照。

    谢谢、此致、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我无法选择任何内容(仅启动)、当我在现场尝试时、输出电容器仍然未连接。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    发布尚未完成。 您将能够在本周末之前查看最新更新。

    编辑原理图后、除了启动之外、您不能运行任何其他测试台。

    要检查所有测试台、请按照以下步骤操作。

    1.创建设计后、首先单击"SIM Tab"、您可以在其中运行所有测试台、如下所示。

    谢谢、

    Kiran Kumar