This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持选择 PMIC 的 EVM#39

Guru**** 2779865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65053, TPS65217, TPS65218, TPS65916, TPS65086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687676/support-in-selecting-evm-s-of-pmic

主题中讨论的其他器件:TPS65053TPS65217TPS65218TPS65916TPS65086

这是 K Harshavardhan。


我们正在寻找几种不同的 PMIC EVM 用于我们团队的培训目的。

请务必支持我们选择最新且更新的 PMIC EVM,以下是最低要求。


LDO 的(2-5)数字。

2.降压转换器-(2-5)个数字。

3.降压控制器-如有必要。

如果您建议使用和不使用电池充电路径的 EVM、则会更好。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 K Harshavardhan、

    具有2个 LDO 和2个降压转换器的器件与具有5个 LDO 和5个降压转换器的器件之间的差异非常大。 我们有许多器件处于该范围内。

    最简单的方法可能是在此站点上使用 PMIC 搜索工具。 您可以按 LDO 数量、降压转换器数量和降压控制器数量进行筛选。 以下是的链接
    www.ti.com/.../products.html

    您还可以根据您可能具有的其他要求进行滤波、例如 intu 电压、输出电流等 这些器件中的大多数都应该有一个 EVM、因此我认为您应该能够找到一个正常工作的 EVM。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的支持。

    您能不能向我推荐具有至少3个 LDO 和2个降压转换器以及电池充电路径和电池充电路径已用完的 PMIC EVM 列表。

    提前感谢您。

    此致、
    苛刻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    如果您没有任何特定要求、这里有一些器件可供您考虑、这些器件具有不同数量的电源输出、并且具有和不具有电池充电器。

    TPS65053 - 2个降压转换器、3个 LDO、可从外部配置
    TPS65217 - 3个降压、LED 升压和4个 LDO、备用电池充电器、使用 EEPROM 配置
    TPS65218 - 3个降压转换器、1个降压/升压转换器、2个低电流降压转换器(用于备用电池)、1个 LDO、使用 EEPROM 配置
    TPS65916 - 5个降压转换器、5个 LDO、使用 OTP 配置
    TPS65086 - 3个降压转换器、3个降压控制器、4个 LDO 使用 OTP 配置

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的支持。

    此致、

    苛刻。