This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:EVM 上的静态电流为~106uA?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688099/bq25606-quiescent-currents-is-106ua-on-evm

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 专家:

根据数据表, 来自 Ibat 的静态电流为58~85uA, 但是、当我们在 EVM 上测试它并通过原理图移除或安装跳线以避免不必要的泄漏时、平均 静态电流仍为~106uA、您是否曾尝试在 EVM 上测量静态电流、您是否可以建议如何设置参数以满足58~85uA 的 IQ 规格? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruce:

    是的、我们的泄漏电流典型值为58uA、不超过85uA。 是否可以采用所有跳线并将 OTG 接地并重新检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的洪先生:
    感谢您的帮助,我告诉我的客户接地 OTG 并拔下其他跳线,然后调整 R10/R11,在某个时刻似乎会降至~95uA,但绝不会接近~58uA。 除了跳线设置之外、EVM 上是否还有其他泄漏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的。 检查原理图并确保 BAT、SYS 和 PMID 引脚上的所有跳线都已断开。