This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 D+/D-问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688186/bq25606-bq25606-d-d--question

器件型号:BQ25606

我是否可以知道 V2p7_VTH 的电压范围是多少? 我在数据表中看不到此参数。

 

如果我们使用 BQ25606 x 8支持8个通道进行电池充电、我是否知道我们可以将所有 D+/D-引脚连接在一起?

BR、

Gary

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

    在 EC 表中、它是2.55V-2.85V。

    您是说为每个 IC 短接 D+/D-、还是从8个 IC 连接所有 D+引脚? 对于每个 IC、您可以将 D+/D-连接在一起。 但不建议将所有 D+或 D-短接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我是 Gary 提出的问题的所有者。


    因为我们只有一个电源适配器输入和一个来自该适配器的 D+/D-、但我们需要该电源适配器来支持这8个通道(8x BQ25606)。 我们是如何实现的? 我的计划是使用 DCP 或分压器1~4进行简单的电压检测、以防止使用 SDP/CDP 检测机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对 Franky 的问题有任何更新? 谢谢

    BR、
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过将8个 IC 中的一个 D+/D-连接到适配器、然后将 D+/D-短接至所有其他 IC。 每个充电器的充电电流是多少? 您是否确定了一个适配器的电源以支持所有8个充电器? 否则、适配器将达到最类似的电流限制、这是可以的。