This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CH1和 CH2异步打开

Guru**** 2608285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688653/ch1-and-ch2-asynchronous-opening

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、

    我的一位客户使用 TPS92518控制 8系列(CH1) 和12系列(CH2) LED。 每个 LED 都有3V 压降。 它们使用 LM5122将12V 升压到50V。 然后使用50V 作为 TPS92518的输入电压。 但这两个 LED 系列具有异步打开时间、CH1将首先打开、然后 CH2将稍后打开。 时间间隔不清楚、但人们可以感受到这种变化。 您能帮您研究这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不确定我理解"异步开放时间"是什么意思。 您是说通道1在通道2之前亮起吗? 两个通道是否运行相同的 LED 电流? 您是否有相关的原理图?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。 CH 1将首先亮起。 它们具有相同的电流。 电压不同。 我没有原理图。 您对此有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果它们具有相同数量的输出电容和相同的 LED 电流、则需要更长时间才能使通道2为输出电容器充电、使 LED 开始导通。 如果这是正确的假设、那么您可以为通道2使用更少的输出电容、从而使其充电速度更快。 如果没有使用输出电容、那么我不确定还会发生其他事情。 请告诉我。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

      感谢您的快速响应。  我有原理图、请参见下图。 它们具有相同的输出电容器 (20uF)。  我想知道输出电容器为什么会导致这个问题。 因为充电时间很短、人们会注意到这种变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    充电时间的差异将是几百微秒、我不确定这是否明显。 您是否了解了两种照明之间的时间差异? 原始帖子未指定。  如果同时启用它们、则两者之间不应存在明显的延迟。 如果它大于输出电容器充电引起的延迟、则它必须是两者之间使能命令中的延迟。 不过、您应该能够使用单个命令同时启用这两个命令。

    我唯一的另一个想法是、MISO 的10k 应在 UC VCC 电源端接、而不是518 VCC。 可能是因为在 VCC2上拉电阻足够导致延迟? 您可以尝试将该电阻器重新连接到 uC 电源、看看这是否会产生影响。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个想法是 MISO 肯定不应连接到518 VCC、因为电压将超过 MISO 引脚的绝对最大值 我不确定这是否与任何事情有关。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将与客户一起查看详细信息、看看这些情况是如何发生的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、客户更换了输出电容器并解决了这个问题。