This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:阶跃负载行为

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689314/lm5121-step-load-behavior

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件:LM5122EVM-1PH

您好!

我的客户有以下问题;

我使用的 LM5121EVM-1PH 具有24V/4.5A 输出、并注意到负载瞬态响应的情况。 如果我们为其提供40W-90W 的步进负载、输入 PSU (设置为11V/10A (最大值))将在电流最大化输出和电压下拉的情况下锁存为5V/10A 等电压。 我认为这种情况也发生在较低的瓦特上(不要在我面前用它来确认),因此我们似乎在升压中引发了某种不稳定。 如果我们使用电子负载的“软”负载开启功能来施加负载(而不是像在测试中那样仅插入负载进行连接),则 EVM 在所有负载上都能正常运行。

  1. 这是升压稳压器上阶跃负载的预期行为吗? 这里实际上会发生什么导致 PSU 短路的情况? 电感器是否饱和?
  2. 如果是、我们是否可以在电路中更改任何东西、使其在步进负载下保持稳定?
  3. 您是否可以推荐一个电路以合适的速度将100W 的负载斜升至合适的速度(以消耗100W 功率)? 可能是直列式电感器?
  4. 您是否认为可能的解决方案可能是在连接负载时强制直通模式、然后在反馈电压环路中使用某种软斜升来使升压电压上升到我们所需的负载电压?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 LM5122EVM-1PH 吗? 我们没有 LM5121EVM-1PH。

    根据您的说明、您的 PSU 是问题所在。 在阶跃负载响应时、输入电流可以快速上升、以提供额外的电流、从而满足输出负载要求。 这种增加的输入电流可能超过 PSE 10A 限制、使其 OCP 跳闸并损失电源电压。 EVM 用户指南建议使用25A 电流。
    1.这是正常的。 它看起来不像由峰值电流限制保护的电感器饱和。
    2.您应该使用具有更高电流能力的 PSU。 请遵循 EVM 用户指南中的建议。
    3.见上文。
    4.您可以通过降低环路带宽来缩短环路响应时间。