This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:PMP7763 (基于 LM5022)隔离式直流/直流转换器应用问题

Guru**** 2603475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689264/lm5022-pmp7763-lm5022-based-isolated-dc-to-dc-converter-application-question

器件型号:LM5022

您好!

我想修改 PMP7763设计、以产生大约30V @ 1.5A 的输出电压、我很难为此设计指定隔离变压器。 我希望能够在初级侧接受高达800V 的输入和500kHz 的开关频率、我想知道是否有现成的变压器可用于此应用、我可以通过测试来避免定制风电 变压器。  典型 OTS 变压器上的电压限制是多少? 我假设它受到绝缘击穿电压和饱和电压的限制。  符合这些要求的隔离变压器的参数是什么?

感谢您提供的任何帮助!

Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应联系磁性元件供应商以获取合适的变压器。 您可以在 e2e 中发布他们推荐的变压器、以便我们仔细检查其适用性。