This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:从 max.load 的30%开始突发

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688967/ucc25630-1evm-291-burst-start-from-30-of-max-load

器件型号:UCC25630-1EVM-291

大家好、

EVM 突发启动设置为 max.load 的10%、 R14=732k、R15=402k。

如果 R14和 R15的值更改为 R14=R15= 510k、则突发启动是 max.load 的30%?

对于最大负载的突发启动百分比是否有更好的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM。 UCC25630x 的突发模式可通过从 RVCC 连接到 LL/SS 引脚的电阻分压器进行配置。 最大负载的突发模式%由待机功耗等系统要求驱动。 突发模式阈值设置没有正确或错误的值。

    在实践中、您需要确保 LLC 足够频繁地突发、以便从偏置绕组补充 VCC。 如果 VCC 在长时间突发关闭期间降至10.5V 以下、则 HV 启动电路将为 VCC 电容重新充电(如果在轻负载时定期启用 HV 启动电路、这可能会导致更高的待机功率)。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    感谢你的建议。
    此主题适用于 UCC25630-11EVM 原样条件。
    如果输出负载聚焦在1.2W 至2W 之间,您能否选择 R14和 R15的值以获得最佳平均效率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    要降低 LLC 转换器的功耗、您需要增加 R15的电阻。 为了防止 HV 启动功能启用为 VCC 充电、您只需保证突发关闭周期不会过长。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    哪一个更好的 R14=R15=510k 或 R14=R15=750k?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    R14=R15=510k 应提供更高的突发模式阈值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    谢谢你。 我将在下周试一下。