This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756 VC 引脚问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689053/tps23756-tps23756-vc-pin-issue

器件型号:TPS23756

定制评估 TPS23756在加电时遇到一些 VC 电压问题,如下图所示,请帮助提供一些建议,SCH 作为 attachede2e.ti.com/.../POE-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4745.POE-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4206199、

    感谢您考虑和/或采用 TI 的 PoE 产品。 此主题已分配给我们的 PD 应用工程师、他正好在本周上半年出差。 他将查看随附的原理图、尽快提供一些指导。

    在此情况下、如果周期时间比正常时间长、请原谅我们。 他将在本周结束前作出答复。 如果确实是紧急情况、请告诉我、我将尽力重新分配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当转换器由于初级 FET 的栅极电容而开始开关时、VC 电压将下降。

    10uF 电容器的额定电压是多少? 如果太低、直流偏置将使有效电容降低得多。  如果电压下降太多、直流/直流关断、则应将电容增加到22uF。

    此致、

    达尔文