This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:12V 至3.8V 应用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689079/lmr33620-12v-to-3-8v-application

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: TPS22916

您好、先生、

我的客户想知道他们是否在 LMR33620的输出端施加4.2V 电压、是否存在任何风险?

下面是详细信息。

我的客户在其平台上使用 LMR33620来为其系统提供12V 至3.8V 的应用、而12V 是主输入源。

在其系统上、锂电池将由3.8V 的升压电路充电。

当移除12V 电压时、锂电池将切换到 LMR33620的输出、作为系统的电源。

因此、当锂电池已经为 LMR33620输出供电时、LMR33620输入上仍有12V 电压、这将是一段很短的时间。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何降压稳压器而言、这都不是一个好主意。  HS MOSFET 的体二极管将导通

    当输出上的电压为4.2V 时、电压为12V。  这 可能会导致流经此电路的电流不受控制

    并可能损坏器件。  您将需要某种电源开关或二极管或栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户将 TPS22916置于 LM33620输出和4.2V 之间。

    TPS22916具有反向电流保护功能、但它不会激活、除非它看到500mA 的反向电流。

    后续问题是、LMR33620输出的反向电流是否为500mA 或更低。

    这可以吗?

    谢谢、

    Patrick