This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:BQ2002为2节串联镍氢电池充电

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687231/bq2002-bq2002-charging-2-cells-nimh-in-serial

器件型号:BQ2002

尊敬的:

 BQ2002是否 可用于为2节镍氢电池(串行)充电?

  我在 DV2002L2中看到最小电芯为4? 这是有原因吗? 您能否提供一个为2节镍氢电池充电的示例?

提前感谢。

此致。

Antro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BAT 引脚电阻分压器网络需要配置为2节电池配置。 请参阅数据表第2页、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回答。

    我尝试将电阻器网络设置为 RB1=100K、RB2=100K、这意味着100k/100k=2节-1、但它不起作用。

    当我为电路板加电时、充电 LED 熄灭。 BAT+的电压约为4.5V、因此 BQ2002上的 BAT 为2.25V、它停止充电(高于2V)。

    在本例中、我将两节镍氢电池连接到 BAT+、但 BQ2002上的电源电压降至3.2V。

    此致。

    Antro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    非常感谢您的回答。

    我尝试将电阻器网络设置为 RB1=100K、RB2=100K、这意味着100k/100k=2节-1、但它不起作用。

    当我为电路板加电时、充电 LED 熄灭。 BAT+的电压约为4.5V、因此 BQ2002上的 BAT 为2.25V、它停止充电(高于2V)。

    在本例中、我将两节镍氢电池连接到 BAT+、但 BQ2002上的电源电压降至3.2V。

    此致。

    Antro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议将您的设计与 EVM 设计 DV2002L2进行比较、以解决设计问题。 一种可能的故障排除方法是将电池节数增加到4以匹配 EVM。 使该版本正常工作、然后将您的设计缩减到2节电池。
    另请注意、bq2002将控制提供充电电流的外部电流稳压器、CC 仅用于此电路的充电和开/关。
    可以独立于 bq2002对该稳压器电路进行测试、以验证其是否按预期为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的建议。
    我尝试了3节和4节电池、两者都在工作。 因此、我调整了 RB1以检查2节电池、但仍然无法正常工作。

    电流调节器与 EVM 相同。

    我是否可以参考任何演示/原理图?

    关于 DV2002L2、特性中有一个描述
    "可对4、5、6、8和10节镍镉或镍氢电池快速充电(请联系 Benchmarq 进行其他电池计数)"、它表示可联系 Benchmarq 进行其他电池计数。 这有什么原因吗?

    此致。