This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:使用单节锂离子电池运行的 TPS61166?

Guru**** 2601905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61166, TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689037/tps61166-tps61166-running-off-a-single-cell-liion

器件型号:TPS61166
主题中讨论的其他器件: TPS61158

您好!

我们计划在设计中使用 TPS61166 LED 驱动器。 我们设计中 LED 驱动器的输入电压范围为3.3V 至4.2V (由单节锂离子电池供电)。 根据数据表、LED 驱动器的 VBAT 引脚可接受4.5V 至10V 的输入、而 VIN 引脚可接受2.5V 至6V 的输入。 数据表中的单节锂离子电池运行应用电路显示 VIN 和 VBAT 引脚连接在一起并提供2.5V 至6V 的电压。

话虽如此,我们希望知道,在 VBAT 引脚低于4.5V 的情况下运行 TPS61166 LED 驱动器是否合适,因为在我们的应用中,输入电压范围为3.3V 至4.2V。

设计详细信息

VLED (V)= 9.6V (3个串联 LED、每个3.2V VF)  

如果(mA)= 20mA

请尽早告知我们。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、
    VBAT 可连接到 Vin 并由3.3V 至4.2V 输入电压供电。
    针对您的应用的另一个建议是 TPS61158、它也是一款同步升压转换器、但引脚数更少且易于使用。