This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085和#39;应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688836/tps61085-tps61085-application

器件型号:TPS61085

1、您是否会帮助检查以下 SCH 是否可以正常工作

  PS:TPS61085的 VIN 固定为4V 或5V

,以下 SCH 可以工作、TPS61085 的 OCP 和 UVLO 是否禁用、Vin(min)的值为2 μ A

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路可以正常工作。

    该电路禁用 UVLO、但 OCP 仍然存在、因为它检测到低侧 FET 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    如果输出设置为10V、那么 Vin(min)是多少? 1V 或2V 甚至更低电压是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压可以低至1V 甚至更低。 您的目标最低输入电压是多少?