This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 20节电池解决方案问题

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689046/bq76930-bq76930-20-cell-solution-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

全部

客户评估我们的 TIDA-01093 (如下所示的网络链接)解决方案、客户对 SCH 有一些疑问、客户认为 Q37 (图片1)不播放放大、仅具有单向导通功能。因此他们认为将 SCH 修改为图片2是合适的、请帮助提供建议

www.ti.com.cn/.../TIDA-01093

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户是否要求我们更改原理图?

    我们的电路板已经过构建和测试、因此应在每次测试中正常工作。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel

    感谢您的回复、客户希望修改我们的 SCH、因为他们认为图片2的电路比图片1的电路好、请帮助提供一些建议