This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:LM5017

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689304/webench-tools-lm5017-lm5017

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WEBENCH 为使用 LM5017的12V 至5V 降压应用调整组件尺寸。 我之前在50V 至12V 降压应用(使用 Webench)中使用过 LM5017、建议使用电感器。 但现在、每次我尝试 Webench 时、都会建议使用具有2个输出的变压器、而我只需要单个输出。 Webench 中是否有一个设置让我决定我只需要使用电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    如果您转到 LM5017登录页面并将您的规格放在右侧的 Webench 框中、它应该会为您提供非隔离式设计、这正是我所期望的?

    LM5017登录页面的链接。

    www.ti.com/.../LM5017


    希望这对您有所帮助?

    David。