This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:FB 端子低电平关断时的 IC 功率损耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688963/ucc256304-ic-power-loss-at-fb-terminal-low-shutdown

器件型号:UCC256304

大家好、

我的客户请求是 FB 引脚 Lo 上的 IC 功率损耗应小于5mW。

 条件为 AC230V 、 Vcc = 20Vmax。  FB 端子为 GND 电平。

UCC256304的最大功率损耗如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC256304。 如果 FB 长时间保持低电平、控制器将不会切换。 这意味着 VCC 不会从偏置绕组中补充。 结果是当 VCC 电压降至10.5V 以下时、控制器将重新启用 HV 启动电路、以便为 VCC 引脚充电。

    HV 引脚的最大泄漏电流为~7.55uA。 假设 HV 引脚上的电压是整流线的平均值,则得出2*sqrt (2)*230*7.55uA/pi=1.6mW。 但是、该数字不包括 HV 启动电路何时处于激活状态。 IC 的实际平均功耗将取决于 IC 使 HV 启动电路对 VCC 进行充电的频率、该频率取决于 VCC 电压以及 VCC 引脚上的电容大小。

    此致、
    本·洛夫