This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:OCP 锁存

Guru**** 2597185 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21098, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687767/ucc256303-ocp-latch

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:PMP21098

大家好、

我已查看 UCC25630x 数据表。 但没有"锁存"的字。

OCP1未锁存?

您能得到一个由 OCP1完全锁存的电路示例吗?

你知道日本人想锁闭,中国人想重新启动。

我知道 OVP 锁存 电路 PMP21098。

但另一位客户希望 OCP 锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC256303。 OCP 保护功能不会锁存电路、而是每1秒自动重新启动一次。 PMP21098实际上具有一个外部 OCP 闭锁电路功能。 R212用于感测二次侧电流并馈送到放大器。 当放大器的输出超过 U301的设定点时、它将接合闭锁电路。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    我的客户不需要这么多的零件 cct。
    初级侧没有解决方案?
    部件数量需要额外的安装成本。
    何时我们可以看到 OVP 和 OCP 闭锁版本 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    您可以使用由 Q301、Q300、R308、R310、Q302、 R313和 R316。 您可以使用两个二极管来校正 ISNS 信号、并使用比较器跳闸锁存器。

    遗憾的是、我无法在公共论坛上评论未来的 IC 版本。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    我想减少器件数。
    一旦 RVCC 电压下降到"RVCC 欠压锁定电压"之下、IC 将被锁存?
    ISNS -->二极管整流和 C--> MOSFET -->齐纳--> R --> RVCC 是最好的方法吗?
    您可以制造该电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    随着此对话转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    感谢您的支持。
    请查看另外两个线程。
    您的支持始终为我提供帮助。