This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:充电电流低于100mA?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688964/bq25071-charge-current-below-100ma

器件型号:BQ25071

我正在寻找小型 PCB 封装解决方案、以便为可穿戴设备的45mAh LFP 电池充电。

BQ25071看起来合适、只是数据表指定的最小电流为100mA、但没有详细介绍该限制来自何处、或者如果我尝试将其设置为更低、可能会发生什么。

如果我只使用较大的 Rset 来设置20-50mA 的电流、会发生什么情况? 充电电流是否会有点不准确(我可以处理这种问题)、或者是否会出现更多问题?

内部图似乎显示了一个来自输入电流监视器的分频电流镜,其中使用运算放大器[ Iin (reg)]在 ISET 上的电压超过1.5v 时限制电流。 为什么这种安排会产生最小电流?

如果只是以某种方式放置较大的 Rset、我能否在 OUT 和 GND 之间插入一个电阻器并将二极管连接到 BAT?

是否有更适合我的应用的器件?