This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:有关 μ π 滤波器的说明、用于优化 EMI

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92691, TPS92690, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689267/lm3429-q1-instruction-on-filter-for-emi-optimization

器件型号:LM3429-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3429TPS92691TPS92690TPS92692

 π 我们如何设计1 μ H EMI 滤波器、以及如何选择电感器和电容器的尺寸、值? 在完成原理图设计之前、我们是否设计了 EMI 滤波器? 以及有关优化 EMI 性能的组件选择的任何相关材料、我可以查看这些材料吗? 下面是详细的应用:

  • 应用:远光灯/近光灯
拓扑:LM3429作为升压控制器
  • 输入:12V 电池电压
  • 输出:30V/1A
  • 开关频率:330KHz

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们在以下位置提供了一些应用手册:

    http://www.ti.com/lit/pdf/SNVA498

    http://www.ti.com/lit/pdf/SNVA538

    但是、您应该始终拥有一些用于差分模式和共模滤波的占位符、以确保安全。 如果可以将某些方面加以削减、这很好、但 EMI 非常棘手、通常需要进行一些实验。 确保任何共模滤波的 SRF (或良好的阻抗)在汽车中超过108MHz。 您还可以使用 TPS92690、TPS92691和 TPS92692查看我们的一些更新的 EVM 和 TI 设计。 它们是功率水平相似的类似器件、具有 EMI 滤波功能、可通过 CISPR 25 3类传导发射测试、因此这也可能有所帮助。

    此致、

    克林特