This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:器件间传播延迟偏斜

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688724/tps28225-propagation-delay-part-to-part-skew

器件型号:TPS28225
主题中讨论的其他器件: UCC27201

您好!

数据表仅提供14ns 的典型传播延迟。 您是否具有传播延迟的部件间偏移数据?

谢谢、

Hien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hien、

    感谢您使用 tps28225。 此部分包含应用程序工程师。 让我来看看我们是否有关于 tps28225器件间偏移的任何数据、以及您的最新情况。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hien、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    如果 Jeff 找不到此数据、您能否向我们提供有关您的应用的更多信息? 也许我们可以推荐可满足您需求的替代 TI 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们将驱动多个半桥、每个半桥都有一个单独的栅极驱动器。 我们需要最大程度地减小器件间延迟偏差、以避免在一个 FET 中产生过多热量。 我还看到了 UCC27201驱动程序看起来工作正常、但也没有偏斜数据。 如果我们可以实现15ns 或更低的偏斜、这将是理想情况。 请提出任何建议。

    谢谢、

    Hien

    [引用用户="Don Dapkus"]Hi Hien、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    如果 Jeff 找不到此数据、您能否向我们提供有关您的应用的更多信息? 也许我们可以推荐可满足您需求的替代 TI 器件。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hien、

    由于您询问的数据不在数据表中、因此我们无法保证这些值。 数据表参数之外参数的测试数据的结果经过 ATE 基准测试、而不是使用有限数量的器件进行生产测试和测试、因此无法保证。

    在一个温度下、可以通过有限数量的器件的传播延迟的最小和最大平均值来实现器件间偏差。 正如 Don 所说、很遗憾我找不到 TPS28225的这些数据、但是我找到了 UCC27201的特性数据。 此数据测试30个单元、限值跨越50ns 最大传播延迟。 根据这些数据、30个器件的器件间传播延迟在整个温度范围内仅变化几纳秒。 它应该能够满足15ns 或更低的偏斜要求、但由于数据表中没有说明这一点、因此无法保证这一点。

    这是否有助于解决您的疑虑? 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、