This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3028:芯片关闭时的 I2C 线路阻抗(无输入偏置电源、Vcc、存在)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689333/ucd3028-i2c-lines-impedance-when-the-chip-is-off-no-input-bias-supply-vcc-present

器件型号:UCD3028
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

如果 控制器 UCD3028x 关闭(不存在输入偏置电源 VCC)、  I2C 线路/引脚(SCL、SDA)是否处于高阻抗或开漏状态?  我在下面的附加 Web 链接中阅读了数据表,可以看到它的任何信息....

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 偏置电源时的电压。 UCD3028x 中的 I2C 线路/引脚(SCL、SDA)不处于高阻抗状态。
    这些引脚被拉低至 VCC 引脚的电流电压(加上一些二极管正向压降)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!
    是的、它证实了它的行为。 是否有办法使其处于高阻抗状态、因此不会下拉 I2C 总线、因为同一总线上还有其他器件...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、它是否在数据表中指明或指定"如果不存在 I2C 偏置电源、则 I2C 线路不处于高 Z"状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要外部组件来执行此操作。
    或者只使用 UCD3138、它将 UCD3028替换为新设计。