This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电流校准

Guru**** 2572375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689021/bq40z50-r1-current-calibration

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ27542-G1

 尊敬的所有人:

我使用 BQ40z50-R1设计4S 锂电池保护板。SCH 和 Gerberfilee2e.ti.com/.../SCH_2600_Gerberfile.zip

BQ40z50 DataFlash 配置 ise2e.ti.com/.../2.gg.zip

在-2000A 电流 校准后、我发现 空闲状态下始终存在3mA~5mA 电流。日志数据 ise2e.ti.com/.../7571.1.zip

  在空闲状态下产生小电流的原因是什么?为什么 BQ40z50-R1不进行 CC 偏移校准、电路板偏移校准为 BQ27542-G1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出的问题、我已指派了一些人来研究这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    www.ti.com/.../slua734a.pdf 上的应用手册 包含校准说明。 需要注意的是、该文档第2.4.2节的步骤9中存在错误。 公式应为:
    电路板偏移=(ADCCC×Coulomb 计数器偏移样本)–CC 偏移
    您还可以在以下帖子中查看一些注释:
    e2e.ti.com/.../1766965
    如果您仍有校准问题、请告诉我。
    此致、
    Swami