This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM43602:LM43602

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LM43602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689238/webench-tools-lm43602-lm43602

器件型号:LM43602
主题中讨论的其他器件: LMX2572

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

IAM 是降压直流转换器的新功能、任何人都可以支持我解决 LM43602降压直流转换器在 LMX2572射频输出频谱中产生的伪波(请参阅以下 SNAP)。

IAM 使用两级降压生成 LMX2572 PLL 芯片所需的电压、并使用 LM43602初始将输入+30V 降压到+3.6V、然后使用 TPS7A9101 LDO 降压到+3.3V (请参阅以下原理图)。

以下是要求。

输入电压-->+30V

所需输出电压->+3.3V/+1.8V

输出电流-->0.2A@30V

默认开关频率为500kHz (RT 电阻器断开)的 IAM 操作 LM43602部件是我使用的 BOM。

Cin --> 4.7uF X 4--> 18.8uF (总计)

LIN --> 33uH (功率电感器)

Cboot -> 470nF

CFF --> 6.8pF (也尝试使用36pF 的较高值)

COUT->22uF+47uF+10uF --> 79uF (总计)

LOUT --> 33uH (器件型号 IHLP-3232DZ-11)

CSS -->打开

我们观察到500kHz 偏移周围的杂散、该偏移与 LM43602的开关频率相同、如果我们通过更改 RT res 值来更改开关频率、杂散偏移也会按照该值移动。

您能否建议最佳 BOM 值来消除杂散问题、并且要求在载波1550MHz 的50MHz 范围内为-75dBc。

您能否建议在 LM43602和 TPS7A910之间使用任何冲流珠来隔离信号路径?如果是、请建议使用合适的器件?

期待您的建议。

此致、

RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有几个应用手册、它们将会有所帮助。

    请参阅以下内容:

    AN-643、AN-2162、AN-2155和 SNVA721A

    如果您在查找这些内容时遇到问题、请告诉我、我可以为您获取这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的建议和意见。

    您能否建议为 LM43602设置最佳开关频率以获得最佳杂散性能、如果可能、请共享 webench 文件以供参考。

    最低开关频率是否最适合低噪声水平?

    为了设计输入滤波器、我们如何区分 Cin 和 CD 电容?

    计算 CD 电容器时、Cin 电容器的最小值是多少?

    此致、

    RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于最佳频率、我认为这取决于您在哪个频带中被设置。

    您可以将频率设置为超出您的频带。

    关于 CF 和 CD 之间的差异,CD 将是一个大容量电容器,如 AL。 电。

    应用手册提供了用于计算所有值的公式。