This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-5-Q1:UCC2813-5-Q1的基准正常阈值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-5-Q1, UCC2813-5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688995/ucc2813-5-q1-ref-ok-threshold-for-ucc2813-5-q1

器件型号:UCC2813-5-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2813-5

大家好、

我的客户希望知道 UCC2813-5-Q1的 REF OK 阈值和迟滞是多少、数据表 未指定该值。 请帮我们找到它。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、
    UCC2813-5的标称 REF OK 值为4V。
    它具有4.08V 的高阈值和3.84V 的低阈值
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!