This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:我的太阳能电池板输出电压为3.5V ~ 4V、如何使我的电池板与 BQ24650一同工作?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688888/bq24650-my-solar-panel-output-voltage-is-3-5v-4v-how-do-i-make-my-panel-work-with-bq24650

器件型号:BQ24650

你(们)好  

我的太阳能电池板输出电压为3.5V ~ 4V、如何使我的电池板与 BQ24650一同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电池充电要求是什么?

    bq24650是一款降压充电器。 输入必须高于输出电压。

    它还具有3.65V 的输入 UVLO 阈值。 因此、如果您的太阳能电池板的输出只有3.5V、那么您将需要一个升压转换器来提升电压、然后连接到 bq24650的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电池板的短路电流(ISC)是多少?