This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92515:请帮助识别原理图中的零件"ic=0"和"ic-5"圆环

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688688/tina-spice-tps92515-please-help-to-identify-the-part-ic-0-and-ic-5-in-circle-in-the-schematics

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我下载了 TPS92515的 PSpice 模型、在 OrCAD PSpice 仿真中运行正常。 原理图中有一些内容、我需要知道这是什么、以及我们的系统是否需要这些内容来驱动 LED。 请参阅附件以了解屏幕截图、我将问题"IC=0和"IC=5"中的项目圈起来、这是什么类型的器件或组件? 它们只是 PSpice 模型吗? 我应该在哪里可以在"放置"器件下拉列表中找到它们? 它们的功能是什么?

谢谢、

Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    在真实电路中不需要这些。 这些实际上不是集成电路、我知道这有点误导、它们实际上是初始条件。 这只是一个 pspice 功能、可帮助仿真更快、更轻松地收敛。 他们只需将 Voff 设置为0V、Vcc 设置为5V、即可启动仿真并加快仿真速度。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、它真的很有帮助。