This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:最大输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20, TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688729/tps543b20-max-output-voltage

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件:TPS543C20TPS56221

什么将最大输出电压限制为5.5V?  我有一个需要将输出电压设置为6V 的应用。  输入电压应尽可能高(约18V)。 输出电流= 20-25A。

如果电压限制基于内部 FET 的热限值、那么由于 TPS543C20具有较低的 RDS_ON FET、是否可以在相同的工作条件下使用 TPS543C20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我可以在周一进行检查、但很可能是 ACM 控制器、不是热限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    该限值基于 IC 设计人员的输入,我们在测试中测试了5.5V 电压,但没有超过该电压。 拓扑和热耗散是决定保持5.5V 电压的部分因素、涵盖了降压转换器的大多数行业标准输出。 此外、TPS543B20的最大输入电压为16V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    好的、感谢您的检查。 我们没有太多选择可通过集成 FET 支持6V 电压。 我可以找到的最好的器件是 TPS56221 (电压模式)、但 Webench 设计想要在 fsw = 300KHz 的频率下运行、这会导致比使用更新的 ACM 器件占用的空间大得多。

    顺便说一下、TPS543C20的最大输入电压为16V、B20列为19V。