This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2/PCHG FET 驱动功能

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688338/bq40z50-r2-bq40z50-r2-pchg-fet-drive-function

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

让我来询问 PCHG FET 驱动功能。 我知道 bq40z50-R2 通过监控电池电压和预充电电流自动进入和退出预充电模式。 我的理解是否正确? 那么、主机能否随时控制 PCHG FET 、而不管电池电压或充电电流如何?

如果可以、请告诉我您在主机控制 PCHG FET 时是否有任何问题。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我正在等待专家的回复。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 bq40z50技术参考手册(TRM)第14节所述、可通过 SBS 命令启用 PCHG FET 以测试该功能。 应使用第4.9和15.2.1.1节(PCHG_COMM)以及15.2.4.5 (PCHGV)和15.4.7 (PCHG)和15.9.24 (PCHGC)来设置 PCHG FET 的控制。 这些寄存器允许您配置阈值、延迟和恢复阈值。