This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:充电的温度范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688845/bq25570-temperature-range-for-charging

器件型号:BQ25570

大家好、我非常喜欢 BQ25570 IC 作为集成解决方案、现在我对充电功能有疑问。

几乎所有锂电池都只能在正温度下充电、但大部分电池允许在负极中放电。

现在、问题是、我看不到 BQ25570会考虑到这一点。 它实际上不能用于物联网、因为器件可以在外部使用、最佳功能是让电池充电器停止并继续对电池放电、直至达到特定阈值。 因此、基本上是一个"禁用充电器"输入。 或另一个电阻梯来设置温度阈值、我认为"禁用充电器"输入更具通用性。

使用此方法的唯一方法是断开芯片中的电源输入。 这意味着使设计复杂化。

我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、你是对的。 BQ25570不监控电池组温度、它没有 TS 引脚。 因此、您必须添加一个电阻器网络来监控电池温度阈值、此外、您还必须使用比较器将 EN 引脚驱动为高电平或低电平、以根据您的温度阈值禁用或启用充电。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是有道理的、因为电池之间存在很多变化。 是的、我知道 EN 引脚、但我依赖降压转换器、因此唯一的选择是移除电源输入、并让 BQ25570将电池用作降压转换器。



    此外、它不仅与温度有关、还可能是电池老化、如果在未来的器件中添加"禁用"充电引脚会很有趣。 如果它只进行电池温度监测、它将不灵活、可能是由于温度阈值的老化而改变、因此我会更快地将其禁用、并且我可以提出更多情况。



    都是如此。 我会处理这种特殊情况,我仍然认为这是一个很好的集成解决方案,它可以更好:)。

    此致。