This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:尺寸

Guru**** 2604035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689305/usb-to-gpio-dimensions

器件型号:USB-TO-GPIO

您是否具有此器件型号的外部尺寸、或者更好的是此器件的 STP 文件、以便我们的机械工程师可以计划将其放置在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB-TO-GPIO 的尺寸为:

    50.5  mm 宽度

    17.0  mm  高(厚度)

    90.0  mm  长度、不带带状连接器 和 USB 电缆护罩

    120.0 mm  长度、带带状连接器 和 USB 电缆护罩

    此致、