This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:EEPROM 大小和技术类型问题

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689140/tps3808-eeprom-size-and-technology-type-question

器件型号:TPS3808

上午、

我正在尝试评估 TPS3808G01MDBVTEP 器件(额定值为-55至125'C、具有可定制的阈值电压)的适用性。

为了了解器件对单粒子错误的影响程度、我希望您能够共享内部 EEPROM 的大小、以便我可以评估这些错误发生的可能性。

其次、我想知道该器件是否包含任何 NOR 或 NAND 技术、如果包含、是哪种技术。

非常感谢、

Alistair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alistair、

    遗憾的是、这不是 TI 可以共享的信息。 您可以放心地使用我们的器件来满足数据表中的所有规格。 只要器件配置正确、器件就不会受到单粒子错误的影响。 检测到的脉冲宽度可导致复位20us。 对于/MR 引脚、导致复位的脉冲宽度为0.001us。

    如果您使用 TPS3808、并看到任何类型的单粒子误差、请提供示波器捕获、以便我们可以确定该误差的根本原因。

    我希望这有助于您对使用该器件充满信心。

    Michael