This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:在功率级使用较低电压的短脉冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689262/lmg1020-short-pulses-using-lower-voltage-at-power-stage

器件型号:LMG1020

您好!

我想将此驱动程序用于我的高级设计项目。 对于一个应用、我看到 Vbus 上的电压为70V。

我想知道是否可以在 Vbus 上使用较低的电压获得短脉冲并使用不同的 MOSFET。  

谢谢、

Redwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Redwan:

    当然可以。 LMG1020只是一款低侧 FET 驱动器。 请随意将其用于其他 MOSFET、直流总线电压和脉宽。 70V 直流总线电压仅适用于 LIDAR 应用、对于特定的回路电感和目标电流脉冲、您必须使用1ns 脉冲来实现该电压。 但是、使用不同的脉宽和环路设计、您可以使用不同的直流电压实现所需的电流电平。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    感谢您的回复。 我还在项目中使用激光雷达技术、并尝试实现 ns 脉冲。 那么、是否可以通过使用不同的直流电压来获得所需的脉冲?

    此致、

    Redwan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Redwan:

    我们在这里讨论的70V 等直流总线电压通常用于整个电源环路。 驱动器本身只能具有5V 电源。 该5V 电压用于驱动 FET 的栅极、您可以施加您喜欢的任何直流总线电压。 是的、对于您希望实现的相同电流量、您可以使用不同的直流总线电压和不同的脉冲宽度来实现它。

    谢谢、此致、