This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:纹波电流与 LED 电流之比

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688961/lm3405-the-ratio-of-ripple-current-to-led-current

器件型号:LM3405

尊敬的所有人:

0.2A 和4.7uH 时纹波电流与 LED 电流的比率是多少?

在表1中、您提到 了电感值(10uH、15uH 和22uH)和0.2A 条件下的比率。

4.7uH 条件如何?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    使用4.7uH 电感器时、纹波比大约是使用10uH 电感器时的2倍。 纹波比与电感器值成正比。

    此致、

    克林特