This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25703A:BQ25703A 自动充电完成问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685917/ccs-bq25703a-bq25703a-auto-charge-done-question

器件型号:BQ25703A

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 人

 感谢您回答我的问题。 但我认为我的描述可能不是很清楚

您的答案:

"要 定义充电 终止、它应 检查转换器是否激活(是否保持开关)。   

 当充电器输出达到电压调节点时、充电电流可能会逐渐降至零。

但是、转换器仍处于激活状态并调节 BAT 输出电压。 它不是关闭的。

要关闭充电、请将充电电流寄存器设置为零或将禁止位设置为1。 "

我的问题是什么:

因为系统仍然有电流输出、所以我想不能使用转换器来检查 端接。

2.如果电池电压接近电压调节点、我们是否可以通过某种方法来知道电流降至零是充电器本身的行为?

感谢您抽出时间回答我的问题。

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.你的是对的。 BQ25703A 是一款 NVDC 充电器。 当充电被禁用时、转换器保持切换。 终止功能需要切断电池的充电电流路径。 BATDRV 状态可以反映由主机控制器控制的充电终止。

    2."如果电池电压接近电压调节点、我们是否可以通过某种方法来知道电流降至零是充电器本身的行为?" 如果 bq25703A 在充电器电压调节(恒定电压模式)下运行、则充电电流环路会连接到反馈环路、并且不会控制开关 FET。 因此、我要说低至零的电流是由负载引起的。 充电器仅保持输出电压稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    但在本例中、我的客户没有监测计电路。 因此、电池封装本身不会切断电流!
    由于没有监测计、因此它们使用 OCV 方法来计算 SOC。 但电流会自动从190mA 降低到0mA
    因此、我的客户询问我 BQ25703A 是否具有自动切断电流功能(我以前在 E2E 上问过、答案不是。)
    他很确信他没有执行这项操作。

    BR
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    现在、我了解您的"自动切断电流功能"。 如果他们使用 OCV 方法来计算 SOC、他们可以在测量 OCV 之前禁用电荷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的客户真正的问题是、当电池电压接近充电电压时、先关闭电源再插入交流电源

    充电电流将从190mA 直接骤减至0。

    因此、这就是我询问充电控制方法的原因。

    由于发生这种行为时、电荷表 SOC 为96%~99%、您是否知道如何解决?

    谢谢!

    BR

    Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    如果 BQ25703A 输出充电电压略低于先前的输出充电电压、则新周期充电器电流可能会降至零。 如果监测计 SOC 当时为96%~99%、则可能会报告未充满电。

    我认为、如果充电电流为零且充电电压处于输出调节电压范围内、监测计应报告100%满电荷 SOC。