This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:在工作模式下,VIN 引脚的收入电流值是多少?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688902/webench-tools-lm5176-what-value-of-income-current-to-vin-pin-is-normal-during-the-operating-mode

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在开发基于 LM5176的铅电池和超级电容器充电设备。

9V 至15V 输入电压 ……  0-15V 9A 输出 CCM -模式;抖动-禁用;无偏置电源;频率250 KHz。

如果未连接偏置电源、则 LM5176从 VIN 引脚获取电源。 我不使用偏置电源。

我找不到任何信息、在工作模式期间、VIN 引脚的收入电流值是正常的。

我的器件消耗大约80mA 的电流。 这是正常的吗?

我可以从何处获取此信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    如果器件未从 VIN 引脚切换、LM5176将消耗大约2mA 的电流(VIN 工作电流规格)。 如果 MOSFET 正在开关、则将从 VIN 引脚汲取更多电流。 该电流可通过以下公式估算(假设未使用 BIAS 引脚)

    IIN = VCC*Qg*FSW+IIN 操作

    VCC 是 VCC 轨电压

    QG 是所有开关 MOSFET 的总和(这取决于模式)

    fsw 是开关频率。

    IIN 运行电流为数据表中指定的2mA。

    80mA 似乎有点高。 您只是测量 VIN 引脚、还是在测量中包含 UVLO 分压器和其他外部电路?

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    非常感谢您的详细回答。

    我成对使用 MOSFET 来提高器件的稳健性。

    现在、我移除了一半、 只剩下4个 MOSFET。

    收入 VIN 电流现在为40mA、但它不依赖于模式。

    此致、

    安德烈