This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这是否存在?

Guru**** 2948950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688697/does-this-exist

最好是获得一个具有内置壁式插头(110~240V)、内置 USB Type C 电缆+/- C-TO-Lightning 和 C-TO-microUSB 适配器以及 USB QC3.0输出端口的移动电源!  现在或工作中是否提供了类似的内容?  

 在移动电源 中提供这些功能、例如更薄的(7-10mm 厚) 5000MAh 和10-13mm 厚的10000MAh 型号。  
未来的发展?
请提供您的意见和信息。
码头  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marina、

    欢迎使用 e2e! Unformation 我们不支持 QC3.0。 Quick Charge 3.0不符合 USB-PD 标准。 我们支持符合 USB-PD 规范的电压和电流:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A。 此外、我们目前没有任何支持 QC 的计划、仅支持 USB-PD。