This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:LM2743在1.2V 输出上具有0.5V 输出电压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688820/lm2743-lm2743-0-5v-output-noice-on-1-2v-output

器件型号:LM2743

您好!

我们已将电源电路设计为使用 LM2743降压控制器的基于 FPGA 的器件。
它为我们提供了相当稳定的直流电流;然而、它在输出端具有很强的噪声。
这是我们的电路和噪声图、

有人知道如何降低这种噪声?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksey、

    您能告诉我您的输出电容器的器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的回复、
    有两个 Kemet T491C107K016AT 100uF 钽电容器。

    谢谢、致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksey、

    这些电容器的 ESR 指定为1欧姆。  较高的 ERR 值很可能是您的问题。  对于 ESR、我会将电容器更改为15 m Ω 范围内的某个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。