This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps53625回路稳定性测试

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54625, TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688129/tps53625-loop-stability-test

主题中讨论的其他器件:TPS54625、 TPS53625

你(们)好

我将 TPS54625用于 VRM 到 x86 CPU。  我想在 tps53625上进行回路搏动测试。 数据表第37页提供了有关控制环路的一些信息、但未提及环路稳定性测试的测试点。 就像爆炸的数字一样。

我想知道我是否对 tps54625进行环路稳定性测试、那么 我的信号激励应该被注入到哪里?  我们知道、测试设备通常具有 3个探针(信号激励、输入信号检测、输出检测信号) 、如图所示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在 TPS53625上进行波特图测量、您需要使用与 TPS54625相同的过程。 625数据表中的图经过简化、显示了控制环路模型、不一定是测量的所有测试挂钩。  

    根据第31页的应用原理图、您将使用填充了20Ω Ω 电阻器的 R12 (或等效器件型号)作为注入点。 然后、您的探头位于电阻器的任一侧、以测量扰动的输入和输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经测试了 R12上的环路稳定性。 测试结果被吹出。看起来类似于数据表。第40页的图20、但 正如我们知道的、当相位线接近0时、我们可以得到增益裕度。

    实际上、   相位线在图片中没有触及0、在数据表。的图20中也未触及0 、这是结果通过?(相位裕度和增益裕度))。  如果不是、 我如何修改 RC 参数来修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使相位未在您测量的频率范围内超过0度、您获得的波特图也绝对是有效的结果。 凭借45度的相位裕度、您的设计也可被视为稳定、但如果您需要将其推向更高水平、您可以随意发送原理图、我可以为您进行审阅。

    您可以在 TIDA-01512设计指南 中看到使用不同多相控制器的类似曲线。 图20中的波特图具有针对目标频率范围的无限增益裕度、而图21中的波德图具有19db 的裕度。 这两种设计都可视为稳定的设计。

    谢谢、

    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我连接了电源原理图。 您可以看到它。  

    Thanks.e2e.ti.com/.../vccsram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的设计工作正常并符合所有英特尔规格、则没有理由开始更改组件。 这些设计看起来非常坚固。 不过、作为一个实验、您可以尝试使用 C391 (降至~100pF)和 R229 (增加至~4.99kΩ Ω)的值、并查看这对相位裕度的影响。  

    谢谢、

    Carmen