This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:GPADC 输入阻抗

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688949/tps659037-gpadc-input-impedance

器件型号:TPS659037

在数据表4.12中、源输入阻抗最大为20kohm 它看起来输入阻抗不是很高、这是否意味着 我们需要在 ADC 输入之前使用运算缓冲器? 如果不是、在 NTC 电阻器测量 应用中(计算与20k Ω 并联的 NTC 电阻器值)、是否应将该20k Ω 输入阻抗计算在内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表的读数、您可以具有最大20k 欧姆的源输入阻抗。 如果您的电容值大于该值、则至少需要100nF 的电容器。


    谢谢、
    纳斯塔莎