This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:采用自适应延迟方法的 Excel 设计工具

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688637/ucc28950-excel-design-tool-in-case-of-adaptive-delays-approach

器件型号:UCC28950

尊敬的 e2e 支持:

我的客户正在使用我们的全桥控制器、希望将其设置为自适应延迟模式、而不是固定延迟模式(将 Adel 和 ADELEF 电阻器网络连接到 CS)。

是否有方法可以使用我们的 Excel 设计工具(SLUC222C)实现该目的?

或者、我们是否计划使用此选项进行修订?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    Excel 工具不提供自适应延迟设置的指导、因为所需的延迟是电路参数的强大函数、如果没有非常详细和准确的整个动力传动系模型、则无法预测这些参数。 参数、例如开关节点处的杂散电容、变压器初级寄生绕组电容、驱动器电路中的传播延迟、MOSFET 导通特性、MOSFET 体二极管 VF 等 此外、还需要考虑减少体二极管导通时间所带来的好处、以及使延迟过短并进入硬开关条件的危险。

    在实践中、最佳方法是构建具有最大延迟(自适应延迟设置为零延迟)的电路、然后在硬件上进行实验、以在降低开关损耗(减少体二极管导通时间)和避免 ZVS 损失之间实现最佳平衡。 这是我们在数据表中推荐的方法。

    此致
    Colin