This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688410/lmr62014-lmr62014

器件型号:LMR62014

支持路径:/Product/Development 和电路板布局布线或设计注意事项的故障排除/帮助/

您好!

我目前以19.5v 运行 LMR62014、但我的新设计需要至少25V、理想情况下需要50V。 在具有相对较大电流输出的直流设计中、是否有可提供这些电压的替代组件? 否则、是否有交流/直流转换器选项可能起作用?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wyatt、
    您能告诉我您的新设计要求吗? 比如输入电压范围? 输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    我的新设计要求在空气中有一点高、我只需要更多的功率。 我的输入电压范围将基于可用的锂离子电压(3.7V 或7.4v)、前提是我可以从可充电电池获取足够的电流。 理想情况下、我的输出电压为48V (刚好低于美国法规和 CE 认证要求适用之前的最大电压)、我的电流至少为500mA、但希望更接近1A 或2A。 此电路将为射频天线供电、我将尝试最大程度地提高可从中获取的功率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考我目前正在查看 LT3479
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

     我建议您使用 TPS55332、并使用两节电池。

    LT3479只有3A 42内部 MOS

    TPS55332具有3A 60V MOS、您可以得到 Vout=48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS55332看上去非常完美。 我将尝试一下、谢谢