This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43331-Q1:占空比限制

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688846/tps43331-q1-duty-cycle-limitation

器件型号:TPS43331-Q1

大家好、

我想知道最大 和最小占空比。  

因为在我的客户系统中、输入为9-16V、直流/直流转换器的输出为1.8V。 对于这个小占空比应用、是否有任何潜在问题?

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    我已将其分配给设备所有者、他们应在星期一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cera、

     在开关稳压器部分、您将看到最小占空比为3.5%。 最小输出电压为1.2Vdc。 此 IC 可在输入电压为33V 时以低至最小输出电压运行。

     1.8V 的工作输出电压和16V 的最大输入电压具有10%的占空比、这完全符合此部件的正常工作规格。

     您的客户不会有任何问题。