This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流选择

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687737/isolated-dc-dc-selection

您好!

我的客户正在寻找具有以下特性的隔离式直流/直流:

  • 输入功率:10V 直流~ 30V 直流(可能小于10且高于30)
  • 输出功率:100V DC (+/- 5V)
  • 最大输出电流:10mA
  • 隔离式

希望有人能提供建议。  

此致、

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahaf、

    我建议为此应用使用功率级设计器工具、这将为您提供有关功率级的详细信息。 您可以通过单击每个元素并滚动输入电压和负载电流来查看电流和电压波形的行为方式来使用它。

    我已附加文件以下载 PSD 和 Boost_exam.txt (请在 PSD 工具中打开)文件、其中包含您的规格。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域

    e2e.ti.com/.../2234.Power-Stage-Designer-4-BETA-20170804.zipe2e.ti.com/.../Boost_5F00_exam.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们。 这应该很好,但它的工具在我们尝试的任何计算机上都不能正常工作。 您可以推荐一些在线工具吗?
    如果您能向我们查询有关该器件的信息、我非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能问一下您使用的是哪个版本的窗口吗? 此外、您是否执行了以下步骤:
    1.保存压缩的文件。
    解压缩文件。
    3.运行 Power Stage Designer .jar 文件
    4.保存 Boost_exam.txt 文件。
    5.在 PDS 工具中单击<open<Boost_exam.txt.

    我还想知道工具无法正常工作意味着什么、您是否无法打开它?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    我向客户介绍了该工具和您的说明。

    如果 有任何问题、我将进行更新。

    感谢您的帮助、

    Shahaf