This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:输出上的+0.6V 电容充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688140/tps7a33-0-6v-capacitive-charge-on-out

器件型号:TPS7A33

您好!

我的客户正在考虑在禁用 TPS7A33的同时、在 OUT 引脚施加+0.6V 电容充电会发生什么情况。 尽管我们知道这超出了绝对最大额定值、但我们仍想知道该器 件是否会严重损坏、或者只是测量通过 ESD 电路流向 GND 的泄漏电流。

此致。

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    输出端只允许+0.3V。 在输出端施加更高的正电压可能很危险、因为寄生基板 pn 结可能会意外偏置。 因此、稳压器可能会闩锁并损坏。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我同意您的评估。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Jason、

    感谢您的反馈。 由于正向偏置的 PN 结、OUT 上的电压大于+0.3V 会损坏器件。

       在解决方案之一的情况下、将 SBD 跨接至 GND 应该是有效的。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    是的、在输出端放置一个肖特基二极管将有所帮助。 如果100mA 范围内的较高电流能够流动、并且标称输出电压高达15V、我们通常采用30BQ040。 这是一个3A 肖特基二极管。

    Kai