This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式控制器问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688586/question-of-flyback-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28600LM5023

问题1.

我对 UCC28600有疑问。

请告诉我们最小输入电压。

我们需要6V 的最小输入电压。

您知道  UCC28600以外推荐的准谐振控制器 IC 吗?

问题2.

请告诉我们满足 以下条件的反激式控制器。

VIN (最小值)低于6V。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    您能否澄清一下"最小输入电压"是什么意思?

    您是指控制器 IC 本身的最小 VDD 电压吗?
    对于 UCC28600 QR 控制器、这是8V (典型值)、但首先需要13V (典型值)才能启动。
    另一个 QR 控制器是 LM5023、其中 VDD 可在低至7.5V (典型值)的电压下工作、但首先需要12.8V (典型值)才能启动。

    如果您是指整个电源转换器的最小输入电压、那么我认为您正在询问直流/直流控制器。
    UCC28600和 LM5023专为使用离线准谐振转换模式(QR TM)的交流/直流转换而设计。
    尽管在特殊设计情况下转换器的最小输入电压可能相对较低(可能低至16V)、但我认为这些控制器不适合由稳态6V 电源供电运行。

    请阐明您对输入电压的含义、同时请提供您的应用目标最大输入电压、输出电压和输出电流。 这可以帮助我们为您的应用找到合适的控制器。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    输入是电池。
    该电压为6~12V。

    (主要)
    电池(直流6.0~12V)--- (隔离反激 IC)--- 72.4W (200V 0.362A)

    (二次)
    72.4W (200V 0.362A)--- (同步整流器控制器)----------------


    您是否了解有关隔离反激式 IC 和同步整流器控制器的最佳解决方案?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我想更正最后一个帖子。

    输入是电池。
    该电压为6~12V。

    (主要)
    电池(直流6.0~12V)--- (隔离 IC 反激式或前馈或准谐振)--- 72.4W (200V 0.362A)

    (二次)
    72.4W (200V 0.362A)--- (同步整流器控制器)----------------


    此致、

    西泽高郎