This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28051问题

Guru**** 2572065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688301/ucc28051-ucc28051-questions

器件型号:UCC28051

您好!

我的客户有几个问题。

请在下方查看?

客户参考的是日语数据表。 版本为 C

问题1. 在数据表修订版 C 中,公式(30)描述了( VIN(min)×√2×VDROP )。 但这是(VIN (min)-√2×VDROP)吗? 在修订版 G 中、没有对等式(30)的描述。

问题2. UCC28051的 FS (max)是多少?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、隐藏、
    修订版 C 是非常旧的数据表版本。 版本 G 是最新版本。
    如有任何问题、请参阅修订版 G。
    此外、UCC28051是一款转换模式 PFC 控制器、因此没有指定的最大开关频率。
    该器件专为在最大功率和低线路输入下实现最低频率而设计。
    开关频率随输入电压的瞬时值而变化
    最大频率发生在过零点附近。
    在实践中、它大约为几百 kHz

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    此致、

    隐藏