This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:WD 禁用

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688480/tps65310a-q1-wd-disable

器件型号:TPS65310A-Q1

您好的团队:

     我 使用 tps65310将12V 转换为3.8V (buck1)、3.3V (buck2),WD 连接到 GND。    3.3V 和3.8V 的行为方式是这样的。 我是否可以禁用 WD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以重新提交问题的图片? 我已经在该器件的专家中进行了循环、但该图像在该帖子中目前不可见。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是不带 WD 触发器的 buck1输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是不带 WD 触发器的 buck1输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您单击了此主题上的"已解决"按钮、我想您已经了解了问题的根本原因。

    为了实现器件正常运行、需要在 WD 引脚上施加正确的 WD 脉冲。 如果不存在 WD 脉冲、一旦 WD 误差计数器达到7、器件将进入低功耗模式(稳压器关闭)。

    此致、

    Murthy